포인트 보기 매개 변수(입력 장치)
입력 장치에 대한
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다. |
입력 필터 시간 | 꺼짐에서 켜짐으로 또는 켜짐에서 꺼짐으로의 전환 필터 상수를 나타냅니다. 장치에서 켜짐을 보고하려면 이 시간 동안 높음 신호가 있어야 합니다. 장치에서 꺼짐을 보고하려면 이 시간 동안 낮음 신호가 있어야 합니다. 값을 밀리초(ms) 단위로 입력합니다. 유효 범위는 0.000~65.535입니다. 기본값은 1.000 ms입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.