포인트 보기 매개 변수
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 지정된 포인트에 대한 매개 변수를 구성합니다. |
입력 필터 시간 | 꺼짐에서 켜짐으로 또는 켜짐에서 꺼짐으로의 전환을 지연하는 시간을 설정합니다. 이 기능은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다. 밀리초(ms) 단위의 값을 선택합니다. 유효 범위는 0.000~65.535입니다. 기본값은 1.000입니다. |
단선 | 모든 포인트에 대해 단선 활성화 및 비활성화 비트를 구성합니다. 확인 표시는 단선이 활성화되었음을 나타냅니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.