데이터 전송 보기 매개 변수

데이터 전송
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
종료 모드
데이터 전송에 대한 채널의 종료 모드를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 구분 기호 무시
  • 구분 기호 제외
  • 구분 기호 포함
    (기본값)
종료 구분 기호
유효한 ASCII 문자를 사용하여 전송 데이터에 대한 채널의 종결자 구분 기호를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • $$ (달러 기호, $24)
  • $‘ (작은 따옴표, $27)
  • $L (줄 바꿈, $0A)
  • $P (용지 공급, $0C)
  • $R (캐리지 리턴, $0D)
  • $T (탭, $09)
  • 사용자 정의 값
    이 옵션을 선택하면 사용자가 수동으로 문자를 입력할 수 있는
    사용자 정의 값
    필드가 나타납니다.
종료 구분 기호
는
종료 모드
가
구분 기호 제외
또는
구분 기호 포함
으로 설정되었을 때만 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 값
종료 구분 기호에 대한 사용자 정의 값을 지정합니다.
사용자 정의 값
에 값이 입력되지 않은 경우 종료 구분 기호가
Nul
로 설정됩니다. 지원되는
사용자 정의 값
의 값 및 해당 구성 태그 값은 지원되는 사용자 정의 값의 값을 참조하십시오.
바이트 스왑 모드
다른 시스템과 바이트를 교환하거나 바이트 스왑 모드를 비활성화하도록 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 사용 안 함
    (기본값)
  • 16비트
  • 24비트
  • 32비트
핸드셰이크 모드
핸드셰이크 모드를
마스터/슬레이브
(기본값) 또는
즉시
로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal