데이터 수신 보기 매개 변수
데이터 수신
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
시작 모드 | 채널의 시작 모드를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
시작 구분 기호 | 유효한 ASCII 문자를 사용하여 채널의 시작 구분 기호를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
시작 구분 기호 는 시작 모드 가 구분 기호 제외 또는 구분 기호 포함 으로 설정되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
사용자 정의 값 | 시작 구분 기호에 대한 사용자 정의 값을 지정합니다. 사용자 정의 값 에 값이 입력되지 않은 경우 시작 구분 기호가 Nul 로 설정됩니다. 지원되는 사용자 정의 값 의 값 및 해당 구성 태그 값은 지원되는 사용자 정의 값의 값을 참조하십시오. |
종료 모드 | 수신 데이터에 대한 채널의 종료 모드를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
종료 구분 기호 | 유효한 ASCII 문자를 사용하여 수신 데이터에 대한 채널의 종결자 구분 기호를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
종료 구분 기호 는 종료 모드 가 구분 기호 제외 또는 구분 기호 포함 으로 설정되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
사용자 정의 값 | 종료 구분 기호에 대한 사용자 정의 값을 지정합니다. 사용자 정의 값 에 값이 입력되지 않은 경우 종료 구분 기호가 Nul 로 설정됩니다. 지원되는 사용자 정의 값 의 값 및 해당 구성 태그 값은 지원되는 사용자 정의 값의 값을 참조하십시오. |
바이트 스왑 모드 | 다른 시스템과 바이트를 교환하거나 바이트 스왑 모드를 비활성화하도록 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
핸드셰이크 모드 | 핸드셰이크 모드를 마스터/슬레이브 또는 즉시 (기본값)로 설정합니다. |
패드 모드 | 패드 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 기본값은 활성화 입니다. |
패드 문자 | 유효한 ASCII 문자를 사용하여 수신 데이터에 대한 패드 문자를 설정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
패드 문자 는 패드 모드 가 활성화됨 으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
사용자 정의 값 | 패드 문자에 대한 사용자 정의 값을 지정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.