개요 보기 매개 변수

개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
정의
매개 변수
설명
시리즈
장치 시리즈를 표시합니다.
수정 버전
장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 표시합니다.
전자 키 지정
장치에 대한 전자 키 지정을 표시합니다.
연결
장치에 대한 연결 유형을 표시합니다.
수신 모드
장치에 대한 수신 형식을 표시합니다.
전송 모드
장치의 전송 모드를 표시합니다.
연결
이
수신 전용
으로 설정된 경우 이 필드에
없음
이 표시됩니다.
데이터 형식
장치에 대한 데이터 형식을 표시합니다.
장치 정의
장치의 정의를 변경합니다.
채널 매개 변수
매개 변수
설명
최대 수신 문자 수
장치의 최대 수신 문자 수를 표시합니다.
최대 전송 문자 수
장치의 최대 전송 문자 수를 표시합니다.
최대 전송 문자 수
는
연결
이
데이터
또는
향상된 랙 최적화
로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal