장치 정의 대화 상자 매개 변수

장치 정의
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
장치 유형
장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다.
이름
IEC 61131 규격 장치 이름을 입력합니다.
이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다.
설명
장치에 대한 설명을 입력합니다.
설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다.
슬롯
장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다.
시리즈
장치의 시리즈를 지정합니다.
수정 버전
장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다. 부 수정 버전의 유효 범위는 1 ~ 255입니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 정의합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 번호 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
컨트롤러와 장치 간의 연결 유형을 지정합니다. 사용 가능한 값은 어댑터의 통신 형식에 따라 다릅니다.
수신 모드
장치의 수신 모드를 지정합니다.
전송 모드
장치의 전송 모드를 지정합니다.
데이터 형식
입력 및 출력 데이터의 데이터 형식을 지정합니다.
최대 수신 문자 수
최대 수신 문자 수를 지정합니다.
유효한 값 범위는 1 ~ 127입니다. 기본값은 20입니다.
최대 전송 문자 수
최대 전송 문자 수를 지정합니다.
유효한 값 범위는 1 ~ 127입니다. 기본값은 20입니다.
최대 전송 문자 수
는
연결
이
데이터
또는
향상된 랙 최적화
로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal