채널 보기 매개 변수

채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
보드 속도
장치의 보드 속도를 입력합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
  • 9600
    (기본값)
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19,200
  • 38,400
보드 속도
는 실행 모드에서 음영으로 표시됩니다.
데이터 비트
데이터 비트를
7
(기본값) 또는
8
로 입력합니다.
패리티
패리티를
없음
(기본값),
짝수
또는
홀수
로 입력합니다.
중지 비트
중지 비트를
1
또는
2
(기본값)로 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal