채널X 보기 매개 변수(입력 장치)
입력 장치에 대한
채널X
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
입력 유형 | 입력 유형을 나타냅니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
입력 범위 | 전류(-IE2C) 또는 전압(-IE2V) 범위를 선택합니다.
|
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링 및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다. |
높음 신호 | 높음 신호 값을 표시합니다. |
낮음 신호 | 낮음 신호 값을 표시합니다. |
높음 엔지니어링 | 적절한 배율 높음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다.
|
낮음 엔지니어링 | 적절한 배율 낮음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다.
|
디지털 필터 | 원하는 필터 시간 상수를 밀리초(ms) 단위로 지정합니다. 0(기본값) ~ 10,000 사이의 값을 설정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.