채널 보기 매개 변수(열전쌍 장치)

열전쌍 장치에 대한
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서 매개 변수가 비활성화됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
입력 유형
열전쌍
입력 유형을 나타냅니다.
입력 범위
입력 범위를 -75mV ~ 75mV로 나타냅니다.
높음 신호
높음 신호 값을 표시합니다.
낮음 신호
낮음 신호 값을 표시합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
적절한 배율 높음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 1000입니다.
높음 엔지니어링
은 실행 모드 및
온도 단위
가 다음 값 중 하나로 설정되었을 때 비활성화됩니다.
  • 섭씨
  • 화씨
  • 켈빈
  • 랭킨
낮음 엔지니어링
적절한 배율 낮음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 0입니다.
낮음 엔지니어링
은 실행 모드 및
온도 단위
가 다음 값 중 하나로 설정되었을 때 비활성화됩니다.
  • 섭씨
  • 화씨
  • 켈빈
  • 랭킨
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
디지털 필터
원하는 필터 시간 상수를 밀리초(ms) 단위로 지정합니다. 0(기본값) ~ 10,000 사이의 값을 설정합니다.
냉 접점 활성화
확인란을 선택하거나 선택 취소하여 채널에 대해 냉 접점 센서를 활성화하거나 비활성화합니다.
냉 접점 오프셋
온도 계산 중에 냉 접점 입력에 추가되는 값을 결정하기 위해 냉 접점 오프셋 값을 지정합니다. 냉 접점 오프셋은 냉 접점 센서의 부정확성을 보상합니다.
0.00(기본값) ~ 70.00 사이의 값을 선택합니다.
냉 접점 오프셋
은 실행 모드 및 냉 접점 센서가 비활성화되었을 때 비활성화됩니다.
경보 비활성화
프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
  • 선택하면 장치에서 프로세스 경보가 생성되지 않습니다.
  • 선택 취소하면 장치에서 프로세스 경보가 생성됩니다.
냉 접점 노치 필터
냉 접점 센서에 대해 원하는 필터 주파수를 지정합니다.
50Hz
또는
60Hz
(기본값)의 값을 선택합니다.
냉 접점 모드
냉 접점 모드를 지정합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 없음
  • 채널 0
    (기본값)
  • 채널 1
  • 평균
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal