채널 보기 매개 변수(RTD 장치)

RTD 장치에 대한
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
입력 유형
RTD
입력 유형을 나타냅니다.
입력 범위
입력 범위는 다음과 같이 나타냅니다.
  • 0옴 ~ 600옴
    (1734-IR2, 1738-IR2IM12)
  • 0옴 ~ 220옴
    (1734-IR2E)
높음 신호
높음 신호 값을 표시합니다.
낮음 신호
낮음 신호 값을 표시합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
적절한 배율 높음 단위를 지정합니다.
-32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 500(1734-IR2, 1738-IR2IM12) 및 300(1734-IR2E)입니다.
높음 엔지니어링
은 실행 모드 및
온도 단위
가 다음 값 중 하나로 설정되었을 때 비활성화됩니다.
  • 섭씨
  • 화씨
  • 켈빈
  • 랭킨
낮음 엔지니어링
적절한 배율 낮음 단위를 지정합니다.
-32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 0입니다.
낮음 엔지니어링
은 실행 모드 및
온도 단위
가 다음 값 중 하나로 설정되었을 때 비활성화됩니다.
  • 섭씨
  • 화씨
  • 켈빈
  • 랭킨
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
디지털 필터
원하는 필터 시간 상수를 밀리초(ms) 단위로 지정합니다. 0(기본값) ~ 10,000 사이의 값을 설정합니다.
디지털 필터
는 실행 모드에서만 비활성화됩니다.
경보 비활성화
프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
  • 선택하면 장치에서 프로세스 경보가 생성되지 않습니다.
  • 선택 취소하면 장치에서 프로세스 경보가 생성됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal