채널 보기 매개 변수(입력 장치)

입력 장치에 대한
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
입력 유형
입력 유형을 나타냅니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 전류
  • 전압
입력 범위
전류(-IE2C) 또는 전압(-IE2V) 범위를 선택합니다.
  • 전류의 유효 범위는 4–20mA(기본값) 및 0–20mA입니다.
  • 전압의 유효 범위는 0–10V(기본값) 및 -10–10V입니다.
높음 신호
높음 신호 값을 표시합니다.
낮음 신호
낮음 신호 값을 표시합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
적절한 배율 높음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다.
  • 전류의 기본값은 16,383입니다.
  • 전압의 기본값은 10,000입니다.
낮음 엔지니어링
적절한 배율 낮음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다.
  • 전류의 기본값은 3277입니다.
  • 전압의 기본값은 0입니다.
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
디지털 필터
원하는 필터 시간 상수를 밀리초(ms) 단위로 지정합니다. 0(기본값) ~ 10,000 사이의 값을 설정합니다.
경보 비활성화
프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
  • 선택하면 장치에서 프로세스 경보가 생성되지 않습니다.
  • 선택 취소하면 장치에서 프로세스 경보가 생성됩니다.
실시간 샘플(Real Time Sample, RTS)
실시간 샘플 기간을 선택합니다.
유효 범위는 선택한 노치 필터 값에 따라 다릅니다. 이 값은
노치 필터
를 참조하십시오.
기본값은 100입니다.
노치 필터
장치의 원하는 필터 주파수를 선택합니다.
사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 2채널 장치(-IE2C, -IE2V):
    • 50 Hz
    • 60Hz(기본값)
    • 250 Hz
    • 500 Hz
노치 필터에 허용되는 최소 및 최대 RTS 값은 다음과 같습니다.
  • 2채널 장치(-IE2C, -IE2V):
    • 50Hz (1): 120-10,000ms
    • 60 Hz (2): 100-10,000ms
    • 250 Hz (4): 24-10,000ms
    • 500 Hz (6): 12-10,000ms
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal