보정 보기 매개 변수(입력 장치)
입력 장치에 대한
보정
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
보정 범위(전압 및 전류) | 보정 범위 표시:
보정 범위 는 실행 모드에서 활성화되고 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다. |
보정 범위(RTD 및 열전쌍) | 보정 포인트를 표시합니다. RTD 장치의 경우 보정 포인트:
열전쌍 장치의 경우 보정 포인트:
보정 범위 는 실행 모드에서 활성화되고 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다. |
보정 상태 | 보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
보정 시작 | 보정 프로세스를 시작하려면 선택합니다. 보정 시작 은 실행 모드에서 사용할 수 있습니다.팁 : 보정 시작 은 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.