장치 정의 - 창 보기
장치 정의
의 창
보기에서 각 창의 모드를 정의합니다. 출력이 입력 조건에 빠른 속도로 대응하도록 창은 출력 동작을 트리거할 수 있습니다. 창 모드
에 따라 창과 함께 사용되는 구성 매개 변수가 결정됩니다.
팁:
- 창 매개 변수를 구성하려면장치 정의의연결을이벤트가 있는 데이터또는데이터로 설정합니다.
- 장치 정의에서연결이수신 전용또는이벤트 포함 수신 전용으로 설정된 경우 이러한 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.