장치 정의 - 이벤트 보기
장치 정의
의 이벤트
보기를 사용하여 장치에서 이벤트가 발생할 때 포함할 사용자 정의 데이터를 구성합니다.
팁:
- 이벤트 매개 변수를 구성하려면장치 정의의연결을이벤트가 있는 데이터로 설정합니다.
- 장치 정의의연결이수신 전용또는데이터로 설정된 경우 이벤트 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
- 장치가이벤트가 있는 데이터연결로 구성된 경우이벤트 포함 수신 전용연결을 사용해야 합니다. 이벤트를 지원하지 않는수신 전용연결을 구성하고 장치가 다른 컨트롤러에서 이벤트가 있는 데이터 연결로 구성된 경우 소프트웨어에 다음 메시지가 표시될 수 있습니다.(코드 16#0108) 연결 요청 오류: 연결 유형(멀티캐스트/유니캐스트)이 지원되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.