장치 정의 - 카운터 보기
장치 정의
에서 카운터
보기를 사용하여 카운터의 작동 모드와 카운터에 연결된 Z 터미널 함수를 정의합니다. 카운터의 모드에 따라 A 및 B 입력으로 인해 카운터 채널이 증가하거나 감소하는 방식이 결정됩니다. 장치에는 2개의 카운터가 있습니다.
팁:
- 카운터 매개 변수를 구성하려면장치 정의의연결을이벤트가 있는 데이터또는데이터로 설정합니다.
- 장치 정의에서연결이수신 전용또는이벤트 포함 수신 전용으로 설정된 경우 카운터 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.