카운터 보기 매개 변수

카운터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
카운터
이 구성이 적용되는 카운터 번호를 나타냅니다.
롤오버
롤오버 값을 표시합니다.
카운터에서 이 값까지 위로 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 이 값이 롤언더 값으로 설정됩니다.
롤언더
롤언더 값을 표시합니다.
카운터에서 이 값까지 아래로 카운트하면 다음 펄스가 수신될 때 이 값이 롤오버 값으로 설정됩니다.
로드 카운트 값
로드 카운트 값을 표시합니다.
로드 회전 값
로드 회전 값을 표시합니다.
스칼라
카운터의 배율 값을 지정합니다.
  • 카운트, 주파수, 가속률 값은 펄스에서의 정수 값에 배율 값을 곱하여 REAL의 엔지니어링 단위에 맞게 조정됩니다.
  • 예: 모션 응용 프로그램의 경우 카운트, 주파수, 가속률은 위치, 속도, 가속률/감속률에 맞게 조정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal