카운터 문제 진단
카운터0x
에서 다음과 같은 카운터 문제를 진단합니다.- 폴트 발생 여부.
- 장치가 의도한 작동 범위를 벗어나 작동 중인지, 수동 컨트롤 또는 오버라이드 컨트롤에서 작동 중인지 여부.
- 주파수 범위 초과 폴트 발생 여부. 이 폴트는 카운터 주파수가 장치의 최대 정격 주파수를 초과하여 신호를 적절히 추적하지 않음을 나타냅니다.
- 구적 카운터가 폴트 상태로 전환된 횟수.
카운터와 관련된 문제를 진단하려면
- 장치에 대한 탭에서카운터를 확장한 다음 개별 카운터를 선택합니다.
- 카운터0x보기에서진단을 선택합니다.
- 카운터0x 진단에서 카운터에 대한 진단을 봅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.