채널 X 진단 대화 상자 매개 변수(Modbus 마스터)

장치가 온라인 상태인 경우
채널
X
진단
대화 상자는 Modbus 마스터의 실시간 통계를 보여줍니다. 이 정보는 성능 및 오류 관리에 사용됩니다.
매개 변수
설명
메시지 패킷 전송 카운트
마스터에서 전송한 메시지 패킷 수입니다.
메시지 패킷 수신 카운트
마스터에서 수신한 메시지 패킷 수입니다.
링크 계층 오류 카운트
반환된 오류 수.
링크 계층 오류 코드
오류와 연결된 오류 코드.
서버 메시지 카운트
서버 또는 브로드캐스트 역할을 하는 원격 장치로 수신되어 원격 장치가 처리한 메시지 수입니다.
서버 응답 없음 카운트
서버가 응답하지 않는 원격 장치로 수신된 메시지 수입니다.
서버 NAK 카운트
부정 응답(Negative Acknowledge, NAK) 예외 응답을 반환한 슬레이브로 수신된 메시지 수입니다.
서버 사용 중 카운트
슬레이브 장치 사용 중 예외 응답을 반환한 슬레이브로 수신된 메시지 수입니다.
재시도 카운트
마스터가 명령 전송을 시도하지만 패리티 오류, CRC 오류 또는 응답 시간 초과로 인해 실패하는 횟수입니다.
ERR1 잘못된 기능 카운트
마스터에서 전송한 기능 코드가 슬레이브에서 지원되지 않거나 잘못된 매개 변수를 포함하는 횟수.
ERR1을 보고하는 마지막 장치
ERR1을 보고하는 마지막 장치.
ERR2 잘못된 데이터 주소 카운트
마스터 명령에서 참조한 데이터 주소가 슬레이브에 없거나 해당 주소에 액세스할 수 없는 횟수.
ERR2를 보고하는 마지막 장치
ERR2를 보고하는 마지막 장치.
ERR3 잘못된 데이터 값 카운트
기록 중인 데이터 값이 허용되지 않는 횟수. 값이 범위를 벗어났거나 읽기 전용 주소에 기록 중입니다.
ERR3를 보고하는 마지막 장치
ERR3를 보고하는 마지막 장치.
ERR4 슬레이브 장치 실패 카운트
슬레이브가 요청된 작업을 수행하려고 시도하는 동안 복구 불가능한 오류가 발생한 횟수.
ERR5 확인 카운트
슬레이브가 요청을 수락했으나 요청을 처리하려면 오랜 시간이 필요한 횟수입니다.
ERR6 슬레이브 장치 사용 중 카운트
슬레이브가 현재 오래 걸리는 명령을 처리하고 있으므로 사용할 수 없는 횟수.
ERR7 부정 승인 카운트
슬레이브가 명령에서 수신한 프로그램 기능을 수행할 수 없는 횟수.
ERR8 메모리 패리티 오류 카운트
슬레이브가 확장 메모리를 읽으려고 시도했으나 메모리에서 패리티 오류를 감지하는 횟수.
비표준 응답 카운트
슬레이브에서 8보다 큰 오류 코드를 반환한 횟수.
ERR4 ~ ERR8 또는 비표준 응답을 보고하는 마지막 장치
ERR4 ~ ERR8 또는 비표준 응답을 보고하는 마지막 장치.
필드 전원
채널에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다.
필드 전원 켜기 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
필드 전원 끄기 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
진단 초기화
모든 카운터를 0으로 초기화합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal