채널 X 진단 대화 상자 매개 변수(일반 ASCII 수신/전송)

장치가 온라인 상태인 경우
채널
X
진단
대화 상자는 일반 ASCII 수신/전송 통신의 실시간 통계를 보여줍니다. 이 정보는 성능 및 오류 관리에 사용됩니다.
매개 변수
설명
전송된 문자 카운트
직렬 포트로 전송된 문자 수를 보여줍니다.
수신된 문자 카운트
직렬 포트에서 수신된 문자 수를 보여줍니다.
필드 전원
채널에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다.
필드 전원 켜기 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
필드 전원 끄기 타임스탬프
YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 표시합니다.
  • YYYY = 연
  • MM = 월
  • DD = 일
  • HH = 시간(24시간)
  • mm = 분
  • SS = 초
  • mmm = 밀리초
진단 초기화
모든 카운터를 0으로 초기화합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal