채널 X - Modbus 슬레이브 보기 매개 변수

채널
X
- Modbus 슬레이브
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
위로
선택한 레지스터를 목록에서 위로 이동합니다.
아래로
선택한 레지스터를 목록에서 아래로 이동합니다.
레지스터 매핑 번호
레지스터 매핑 번호를 표시합니다.
레지스터 유형
레지스터 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 사용 안 함
    (기본값)
  • 코일
  • 이산 입력
  • 입력 레지스터
  • 홀딩 레지스터
팁:
레지스터 유형이 사용 안 함으로 설정된 경우 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
데이터 유형
레지스터에 대한 데이터 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • BOOL
    (코일 및 이산 입력의 경우 기본값)
  • INT
    (홀딩 레지스터 및 입력 레지스터의 경우 기본값)
  • REAL
레지스터 시작 주소
레지스터의 시작 주소를 지정합니다. 유효한 값은 0-65,535입니다.
레지스터 길이
레지스터 길이를 지정합니다. 유효한 값은
데이터 유형
에 따라 달라집니다.
  • BOOL
    : 1-128
  • INT
    : 1-100
  • REAL
    : 1-50
데이터 인덱스
데이터 오프셋을 지정합니다.
코일/이산 입력의 경우 0-15바이트 오프셋
홀딩/입력 레지스터의 경우 0-99워드 오프셋
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal