Modbus 마스터 명령 목록 만들기

장치 정의
대화 상자에서
채널
X
- Modbus 마스터
보기를 사용하여 마스터 명령 목록을 만들고 구성합니다.
전제 조건
  • 장치가 오프라인 상태여야 합니다.
Modbus 마스터 명령 목록을 만들려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    개요
    를 선택합니다.
  2. 개요
    보기에서
    장치 정의
    를 선택합니다.
  3. 장치 정의
    에서
    개요
    를 선택합니다.
  4. 개요
    보기의 해당하는
    채널
    상자에서
    Modbus 마스터
    를 채널에서 사용할 프로토콜로 선택합니다.
  5. 장치 정의
    탐색에서
    채널
    X
    - Modbus 마스터
    를 선택합니다.
  6. 채널
    X
    - Modbus 마스터
    보기에서 매개 변수를 구성한 다음
    확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal