채널 X - Modbus 마스터 보기 매개 변수

채널
X
- Modbus 마스터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
위로
선택한 명령을 목록에서 위로 이동합니다.
명령을 위로 이동하는 경우 새 명령 위치를 반영하도록 프로그램을 조정합니다. 그렇지 않으면 유효성 검사 시 반환 오류가 발생합니다.
아래로
선택한 명령을 목록에서 아래로 이동합니다.
명령을 아래로 이동하는 경우 새 명령 위치 명령을 반영하도록 프로그램을 조정합니다. 그렇지 않으면 유효성 검사 시 반환 오류가 발생합니다.
명령
구성 중인 명령을 나타냅니다.
통신 방법
명령에 대한 통신 방법을 지정합니다.
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 사용 안 함
    (기본값)
  • 연속
  • 조건부
팁:
통신 방법이 사용 안 함으로 설정된 경우 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
데이터 유형
명령에 대한 데이터 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • BOOL
  • INT
  • REAL
기능 코드
명령의 기능을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은
데이터 유형
에 따라 달라집니다.
  • 코일 읽기
    . 원격 장치에서 1에서 2,000까지의 연속된 코일 상태를 읽는 데 사용됩니다.
  • 이산 입력 읽기
    . 원격 장치에서 1에서 2,000까지의 연속된 이산 입력 상태를 읽는 데 사용됩니다.
  • 단일/다중 코일 쓰기
    . 원격 장치에서 단일 출력을 ON 또는 OFF로 쓰는 데 사용됩니다.
  • 홀딩 레지스터 읽기
    . 원격 장치에서 홀딩 레지스터의 연속 블록의 내용을 읽는 데 사용됩니다.
  • 입력 레지스터 읽기
    . 원격 장치의 연속 입력 레지스터에서 INT의 경우 1에서 125까지, REAL의 경우 1에서 62까지 읽는 데 사용됩니다.
  • 단일/다중 레지스터 쓰기
    . 단일 홀딩 레지스터를 원격 장치의 레지스터에 쓰는 데 사용됩니다.
슬레이브 주소
Modbus 슬레이브 장치의 노드 주소를 지정합니다. 유효한 값은 0 ~ 255입니다.
팁:
브로드캐스트 명령의 경우
슬레이브 주소
를 0으로 설정하십시오.
Modbus 주소 오프셋
실제 Modbus 주소에 대한 오프셋을 지정합니다. 유효한 값은 0-65,535입니다.
데이터 길이
읽을 데이터 포인트 수를 지정합니다. 유효한 데이터 길이 값은
데이터 유형
과
기능 코드
에 따라 다릅니다.
폴링 간격
연속
모드에서 명령이 실행되는 시간 사이의 간격(초)을 지정합니다.
예를 들어,
폴링 간격
이 10으로 설정된 경우 Modbus 마스터가 10초간 기다린 후에 명령을 다시 실행합니다.
유효한 값은 0-32767입니다.
팁:
통신 방법
이
조건부
인 경우 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
스왑 모드
Modbus 슬레이브에서 수신/전송되는 데이터의 정렬을 지정합니다. 사용 가능한 옵션:
  • 변경 없음
    (ABCD = ABCD)
  • 워드 스왑
    (ABCD = CDAB)
  • 바이트 스왑
    (ABCD = BADC)
  • 워드 및 바이트 스왑
    (ABCD = DCBA)
폴트 활성화
읽기 명령이 실패할 경우 수신된 데이터를
폴트 값
으로 덮어쓸지 여부를 지정합니다.
수신된 데이터를
폴트 값
으로 덮어쓰려면 확인란을 선택합니다.
팁:
기능 코드
가 쓰기 명령인 경우 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
폴트 값
수신된 데이터를 대체할 값을 지정합니다.
연결
명령 통신에서는 기본적으로 연결 1을 사용합니다.
명령 데이터 크기가 연결 1에 사용할 수 있도록 남아 있는 데이터의 양을 초과하는 경우 이 명령은 대신 연결 2를 사용합니다.
입력
해당 연결에 대해 남아 있는 읽기 데이터의 양을 표시합니다.
출력
해당 연결에 대해 남아 있는 쓰기 데이터의 양을 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal