채널 X - 일반 ASCII 전송 보기 매개 변수
채널
보기에서 일반 ASCII 전송 모드를 구성합니다.X
- 일반 ASCII 전송채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.X
- 일반 ASCII 전송매개 변수 | 설명 |
|---|---|
스왑 모드 | 직렬 포트로 전송되는 데이터가 정렬되는 방식을 결정합니다. 장치가 출력 데이터를 전송하기 전에 스와핑이 수행됩니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
종료 모드 | 데이터의 종료 구분 기호 사용을 결정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
팁: 종료 구분 기호는 Ox.ASCII.TXDataLength = 0인 경우에만 적용됩니다. |
종료 구분 기호 1 | 채널의 첫 번째 종료 구분 기호를 지정합니다. 종료 구분 기호는 데이터의 끝을 알리는 데 사용됩니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
종료 구분 기호 2 | 채널의 두 번째 종료 구분 기호를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
팁: 첫 번째 종료 구분 기호만 사용하여 데이터의 끝을 알리려면 종료 구분 기호 2 를 $FF 로 설정하십시오. |
진단 | 온라인 상태인 경우 일반 ASCII 수신/전송 통신의 성능 및 오류 관리를 위한 진단 카운터를 볼 수 있는 진단 대화 상자가 열립니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.