서버 보기 매개 변수
서버
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.이러한 매개 변수는 온라인 상태이고 구성 가능한 TCP 또는 UDP 서버가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
활성화 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 포트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. |
이름 | 포트의 이름을 표시합니다. |
포트 | 포트 번호를 표시합니다. |
프로토콜 | 프로토콜이 TCP 또는 UDP인지 표시합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 보류 중인 편집 내용을 장치에 씁니다. 팁 :
|
의견을 작성 부탁드립니다.