연결 보기 매개 변수
연결
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI) | 컨트롤러와 장치 사이의 데이터 교환 속도를 나타냅니다. 유효한 범위 및 기본값은 장치에 따라 달라집니다. RPI 값은 다음 조건에서 편집할 수 없습니다.
팁 : 온라인 상태에서 RPI 값을 변경하면 장치와의 연결이 닫힌 후 다시 열립니다. |
EtherNet/IP를 통한 유니캐스트 연결 사용 | 네트워크, 유니캐스트 또는 멀티캐스트에서 설정할 연결 유형을 선택합니다. 비중복 컨트롤러의 경우 대상 장치가 유니캐스트를 지원하면 기본값은 유니캐스트입니다. 그렇지 않으면 기본값은 멀티캐스트입니다. 중복 컨트롤러의 경우 대상 장치가 멀티캐스트를 지원하면 기본값은 멀티캐스트입니다. 그렇지 않으면 기본값은 유니캐스트입니다. 팁 :
|
모듈 금지 | 장치와의 연결을 금지하거나 금지하지 않으려면 이 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다. 팁 : 장치를 금지시키면 이 장치와의 모든 연결이 끊기고 데이터가 손실될 수 있습니다.장치가 금지되고 온라인 상태인 경우 Logix Designer 의 컨트롤러 분류 에서 금지됨 아이콘이 장치 근처에 표시됩니다.장치와의 통신을 중지하려면 선택합니다.
|
실행 모드에 있는 동안 연결이 실패하면 컨트롤러에서 주 폴트 발생 | 실행 모드에서 연결이 실패하는 경우 컨트롤러에서 주 폴트가 발생하도록 컨트롤러를 구성하려면 선택합니다. |
연결 폴트 | 구성 중인 장치와 관련된 컨트롤러에서 반환된 폴트 코드와 발생한 연결 폴트를 상세히 설명하는 텍스트를 표시합니다. 일반적인 오류 범주:
팁 : 5094 어댑터 펌웨어의 주 수정 버전에서 PRP를 지원하지 않고 PRP/DLR 스위치가 PRP 위치로 설정된 경우 장치에서 16#0010 오류를 반환합니다. 장치에서 복구할 수 없는 주 폴트를 설정하고 장치 정보 보기에 이 폴트가 표시되어 있습니다. 장치 펌웨어의 주 수정 버전은 릴리스 정보를 참조하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.