연결 폴트
다음 표에는 가능한 연결 폴트 원인 및 시정 조치가 나와 있습니다.
폴트 유형 | 가능한 폴트 원인 | 시정 조치 |
|---|---|---|
복구 불가능한 주 폴트 | 펌웨어가 감지되는 PRP/DLR 스위치의 PRP 위치는 PRP 모드를 지원하지 않습니다(주 펌웨어 수정 버전 1 및 2). | PRP/DLR 스위치를 DLR로 설정하여 장치를 껐다 켜십시오. |
복구 가능한 주 폴트 | 어댑터에 연결되는 장치 또는 터미널 베이스의 수가 허용된 지원 값을 초과했습니다. | 어댑터에 연결되는 총 터미널 베이스 수가 지원 값을 초과하지 않는지 확인하십시오. |
I/O 장치 슬롯 번호의 유효성 검사가 실패했습니다. |
| |
I/O 장치 슬롯 번호 할당이 실패했습니다. | 어댑터를 펌웨어 수정 버전 3.011 이상으로 업그레이드하십시오. | |
일반 펌웨어 폴트가 감지되었습니다. | 추가 분석을 위한 폴트 로그를 검색하는 방법에 대한 정보는 발행물 ENET-UM004를 참조하십시오. | |
복구 가능한 부 폴트 | 주소 충돌 탐지 오류가 감지되었습니다. | 중복된 IP 주소가 있는지 확인하십시오. |
장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR) 오류가 감지되었습니다. | DLR 네트워크의 상태를 확인하고 폴트가 없는지 확인하십시오. | |
슬롯에 연결된 SFP 트랜시버가 고정 값으로 설정되었습니다(예: 속도 및 이중 통신). SFP 유형이 변경되면 고정 값을 더 이상 새 SFP 트랜시버에 적용할 수 없습니다. 플래시에 작성된 고정된 구성이 초기화되고 기본 매개 변수가 사용됩니다. 구성이 새 SFP 트랜시버와 호환되지 않으므로 변경되었습니다. | 폴트를 지우고 오류를 승인하려면 SFP 트랜시버를 제거한 후 다시 삽입하십시오. | |
어댑터 펌웨어가 슬롯에 연결된 SFP 트랜시버를 인식하지 못합니다. | 사용된 SFP 트랜시버가 지원되는지 확인하십시오. 지원되는 SPF 트랜시버에 대한 정보는 발행물 5094-TD001을 참조하십시오. 지원되는 경우 SFP 트랜시버가 손상되었을 수 있습니다. SFP 트랜시버를 교체하십시오. | |
SFP 과전류 조건이 있습니다. |
| |
SFP TX 폴트가 발생했습니다. | 광섬유의 상태를 확인하거나 케이블을 교체하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.