로컬 컨트롤을 선택하려면 출력 채널이 계속 카운트되는 카운터에 매핑되어야 합니다
출력 채널에 대해 로컬 컨트롤을 선택하면 이 출력에 매핑된 카운터가 계속 이 출력 동작을 결정한다는 의미입니다. 출력 채널에 대해 로컬 컨트롤을 선택하려면 다음이 필요합니다.
- 이 출력 채널은 창을 통해 하나 이상의 카운터(카운터00 또는 카운터01)에 매핑됩니다.
- 이 출력 채널에 매핑된 카운터는 해당 프로그램 또는 통신 폴트 모드에서 계속 카운트로 구성됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.