출력 보기 매개 변수

출력
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
구성원 이름
값
출력 상태 기간
프로그램 모드
다음 조건에서 출력이 변경되는 값을 결정합니다.
  • 장치가 프로그램 모드로 전환됨
  • 연결이 끊기면 프로그램 모드로 변경되도록 출력이 구성됨
로컬 컨트롤
값은 펌웨어 수정이 5 이상인 장치에서 사용할 수 있습니다.
C.Output0x.ProgValue
ProgMode 및 ProgModeLocalControl = 0일 때:
0 = 꺼짐
1 = 켜짐
C.Output0x.ProgMode
ProgModeLocalControl = 0일 때:
0 = 사용자 정의 값으로 이동
1 =보류
C.Output0x.ProgModeLocalControl
0 =사용자 정의 값으로 이동
1 = 로컬 컨트롤
로컬 컨트롤
값은 다음 조건에서 사용할 수 있습니다.
  • 모든 Windows 구성을 스캔하여 이 출력을 제어하는 모든 카운터를 찾습니다.
  • 찾은 모든 카운터가 프로그램 모드에서 계속 카운트로 구성되었는지 확인합니다.
출력 상태 기간
통신 폴트 모드
다음 조건에서 출력이 변경되는 값을 결정합니다.
  • 장치가 통신 폴트 모드로 전환합니다
  • 연결이 끊기면 통신 폴트 모드로 변경되도록 출력이 구성됩니다
C.Output0x.FaultValue
FaultMode 및 FaultModeLocalControl = 0일 때:
0 = 꺼짐
1 = 켜짐
C.Output0x.FaultMode
FaulModeLocalControl = 0일 때:
0 = 사용자 정의 값으로 이동
1 =보류
C.Output0x.FaultModeLocalControl
0 =사용자 정의 값으로 이동
1 = 로컬 컨트롤
로컬 컨트롤
값은 다음 조건에서 사용할 수 있습니다.
  • 모든 Windows 구성을 스캔하여 이 출력을 제어하는 모든 카운터를 찾습니다.
  • 찾은 모든 카운터가 통신 폴트 모드에서 계속 카운트로 구성되었는지 확인합니다.
통신 폴트 모드 출력 상태
기간
폴트 값
의 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다.
C.Output0x.FaultValueStateDuration
0 = 영구 유지(기본값)
다음 값 중 하나:
1, 2, 5 또는 10초
통신 폴트 모드 출력 상태
최종 상태
다음 이벤트가 발생할 경우 출력이 변경되는 값을 지정합니다.
  • 연결이 끊어짐
  • 폴트 상태 기간 매개 변수에 의해 정의된 시간이 초과됨
통신 폴트 모드 출력 상태 최종 상태
는
통신 폴트 모드 출력 상태 기간
이
영구
로 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
C.Output0x.FaultFinalState
0 = 꺼짐
1 = 켜짐
프로그램 모드에서 연결 실패 시 모드
모듈이 프로그램 모드에 있는 동안 연결에 폴트가 발생할 경우의 출력 동작을 지정합니다.
출력은 프로그램 모드로 유지되거나 통신 폴트 모드로 전환될 수 있습니다.
출력이 프로그램 모드로 유지되는 경우에는
최종 폴트 상태
가 무시됩니다.
C.Output0x.ProgramToFaultEn
0 = 프로그램 모드에 유지됨
1 = 통신 폴트 모드로 전환합니다
로드 없음 진단 활성화
로드 없음 감지를 사용하도록 설정할지 여부를 지정합니다. 로드 없음 감지를 사용하는 경우 꺼져 있는 출력과 와이어의 연결이 끊겨 있으면(로드 없음 조건)
I.Outputxx.NoLoad
구성원이 1이 됩니다.
C.Output0x.NoLoadEn
0 = 사용 안 함(기본값)
1 = 사용
진단
진단 정보를 볼 수 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal