장치 정의 - 개요 보기 매개 변수

장치 정의
의
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
장치 유형
장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다.
이름
IEC 61131 규격 장치 이름을 입력합니다. 이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다.
설명
장치에 대한 설명을 입력합니다. 설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다.
슬롯
장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다.
시리즈
장치의 시리즈를 지정합니다.
수정 버전
장치의 주 및 부 펌웨어 수정 버전을 지정합니다.
전자 키 지정
제어 시스템에서 잘못된 장치를 사용할 가능성을 줄여 줍니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
중요:
  • 온라인 상태에서 전자 키 지정 매개 변수를 변경하면 장치 및 해당 장치를 통해 연결된 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러로부터의 연결이 끊길 수 있습니다.
  • 장치에 대한 I/O 연결이 중단되면 데이터가 손실될 수 있습니다.
연결
구성하는 장치 유형에 대해 다음 항목을 결정합니다.
  • 사용 가능한 구성 매개 변수
  • 장치와 컨트롤러 간에 전송되는 데이터 유형
  • 구성이 완료될 때 생성되는 구성원
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 데이터
  • 이벤트가 있는 데이터
  • 수신 전용
  • 이벤트 포함 수신 전용
    (이 연결은 펌웨어 수정 5 이상인 장치에서 사용할 수 있음)
연결
에 대해 선택된 값은
장치 정의
에서 사용할 수 있는 구성 옵션에 영향을 미치며 소유자 컨트롤러와 장치 간에 교환되는 데이터를 결정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal