장치 정의 - 카운터 보기

장치 정의
에서
카운터
보기를 사용하여 카운터의 작동 모드와 카운터에 연결된 Z 터미널 함수를 정의합니다. 카운터의 모드에 따라 A 및 B 입력으로 인해 카운터 채널이 증가하거나 감소하는 방식이 결정됩니다. 장치에는 2개의 카운터가 있습니다.
카운터 정의 매개 변수를 구성하려면
연결
이
이벤트가 있는 데이터
또는
데이터
로 설정되어 있는지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal