검색
5069 안전 이산
유효하지 않은 테스트 소스
안전 펄스 테스트
로 구성된 테스트 출력만 테스트 소스로 사용할 수 있습니다. 테스트 출력은 0, 1 또는 2개의 안전 입력 채널과 연결될 수 있습니다.
구성을 확인하고 필요한 사항을 수정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal