창 보기 매개 변수
창
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
창 | 이 구성이 적용되는 창 번호를 표시합니다. |
모드 | 창이 작동하는 입력 태그 값을 표시합니다. |
단위 | 창에 대해 구성된 모드와 연결된 단위를 표시합니다. |
출력 켜짐 값 | 창 임계값의 한쪽을 정의하는 값을 표시합니다. 다이어그램 그림 1에 따라 출력(창에 연결된 경우)과 I.Windowxx.InWindow 태그는 이 임계값에서 상태를 전환합니다. |
출력 꺼짐 값 | |
출력 켜짐 이력 | 출력 켜짐 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다. |
출력 꺼짐 이력 | 출력 꺼짐 값에서 이력을 적용할 음의 오프셋을 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.