SSI 보기 매개 변수

SSI
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
비활성화
SSI 입력을 활성화하거나 비활성화합니다. SSI 입력이 비활성화되면 모듈은 클럭 신호 출력을 중단합니다.
코드 유형
SSI 센서의 코드 유형을 결정합니다.
  • 이진수
  • 그레이 코드 - 이 옵션을 선택하면 그레이 코드를 이진수로 변환이 항상 활성화됩니다.
    I.SSI00.Data에는 그레이 코드를 이진수로 변환 후의 값이 포함되어 있고, I.SSI00.RawData에는 수신된 원본 데이터가 포함되어 있습니다.
단어 길이
수신되는 직렬 데이터 워드의 길이(비트)를 결정합니다.
트레일링 비트
SSI 원시 데이터에서 오른쪽으로 이동할 비트 수를 결정하여 I.SSIxx.Data를 얻습니다.
보드 속도
SSI 데이터 클럭의 속도를 결정합니다.
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
지연 시간:
연속된 SSI 데이터 워드 사이의 지연(마이크로초)을 결정합니다.
단어 필터 컨트롤
실시간으로 존재하는 SSI 데이터 워드를 업데이트하기 위해 모듈이 SSI 센서로부터 수신하는 연속 동일 SSI 데이터 워드의 해당 수를 결정합니다.
  • 꺼짐
  • 낮음(2개 연속 값)
  • 중간(3개 연속 값)
  • 높음(4개 연속 값)
  • 최대(5개 연속 값)
진단
진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal