SSI - 저장 기능을 위한 입력 보기 매개 변수
SSI - 저장 기능을 위한 입력
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
이 보기는 입력00을 "저장" 카운터 함수에 대한 트리거로 사용할 때만 사용할 수 있습니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
Input00 꺼짐 → 켜짐 | 장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
Input00 켜짐 → 꺼짐 | 장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.