개요 보기 매개 변수

개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
시리즈
장치의 시리즈를 표시합니다.
수정 버전
장치의 수정을 표시합니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치를 설치된 장치와 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
사용 가능한 옵션:
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
주목 :
키 지정 비활성화를 사용할 때는 주의해야 합니다. 이 옵션을 잘못 사용하면 부상, 사망, 재산 피해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. 키 지정 비활성화는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 키 지정 비활성화를 사용하는 경우 사용 중인 장치가 응용 프로그램의 기능 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 확인해야 할 책임은 전적으로 사용자가 져야 합니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
연결 유형 및 통신 형식을 표시합니다.
인코더 유형
선택된 인코더 유형이 HSC인지 SSI인지를 표시합니다.
선택된 인코더 유형에 따라 일부 할당 옵션을 사용할 수 없습니다.
개 출력 할당
각 출력에 할당된 작동 모드를 표시합니다.
장치 정의
수정, 전자 키 지정, 채널 모드, 기타 장치별 값을 변경할 수 있는 장치 정의 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal