출력xx – 창 보기 매개 변수에 의해 제어됨

출력xx - 디지털 출력
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
프로그램 모드의 출력 상태
프로그램 상태
컨트롤러가 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드 또는 금지 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 다음과 같이 동작합니다.
  • 꺼짐 - 출력이 0 또는 꺼짐입니다.
  • 켜짐 - 출력이 1 또는 켜짐입니다.
  • 유지 - 출력이 마지막 상태를 유지합니다.
  • 로컬 제어 - 출력이 창에 의해 계속 제어됩니다.
    이 옵션은 다음 조건 중 하나가 참일 때만 사용할 수 있습니다.
    • 인코더 유형은 SSI로 설정되고 SSI 채널은 창을 통해 출력을 제어합니다.
    • 인코더 유형이 HSC로 설정되고, 카운터가 창을 통해 이 출력을 제어하고, 카운터가 프로그램 모드에서 계속 카운트로 구성됩니다.
통신 폴트 모드의 출력 상태
통신 폴트 상태
통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력이 어떻게 되는지 결정합니다.
  • 꺼짐 - 출력이 0 또는 꺼짐입니다.
  • 켜짐 - 출력이 1 또는 켜짐입니다.
  • 유지 - 출력이 마지막 상태를 유지합니다.
  • 로컬 제어 - 출력이 창에 의해 계속 제어됩니다.
    이 옵션은 다음 조건 중 하나가 참일 때만 사용할 수 있습니다.
    • 인코더 유형은 SSI로 설정되고 SSI 채널은 창을 통해 출력을 제어합니다.
    • 인코더 유형이 HSC로 설정되고, 카운터가 창을 통해 이 출력을 제어하고, 카운터가 통신 폴트 모드에서 계속 카운트로 구성됩니다.
통신 폴트 모드의 출력 상태
통신 폴트 상태 기간
최종 폴트 상태 전에 통신 폴트 모드가 유지되는 시간을 결정합니다.
통신 폴트 모드의 출력 상태
최종 통신 폴트 상태
통신 폴트 모드 출력 상태 기간 경과 후 모듈이 켜짐 또는 꺼짐으로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 꺼짐입니다.
기간으로 영구를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 모듈이 현재 통신 폴트 모드 상태를 유지합니다.
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지 - 프로그램 모드의 동작을 따릅니다.
  • 출력을 통신 폴트 모드 상태로 변경 - 통신 폴트 모드의 동작을 따릅니다.
진단
진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal