출력 보기 매개 변수
출력
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
출력 | 이 구성이 적용되는 출력 번호를 표시합니다. |
모드 | 출력에 대한 모드를 표시합니다. |
프로그램 모드의 출력 상태 | 컨트롤러가 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드 또는 금지 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 다음과 같이 동작합니다.
|
통신 폴트 모드의 출력 상태 | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력이 어떻게 되는지 결정합니다.
|
진단 | 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.