입력 보기 매개 변수
입력
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
입력 | 이 구성이 적용되는 입력 번호를 표시합니다. |
입력 필터 시간 꺼짐 → 켜짐 | 장치가 꺼짐에서 켜짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 켜짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
입력 필터 시간 켜짐 → 꺼짐 | 장치가 켜짐에서 꺼짐으로의 입력 전환을 유효한 것으로 간주하기 위해 이 전환이 꺼짐 상태로 유지되어야 하는 기간을 정의합니다. |
진단 | 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.