장치 정의 - 개요 보기 매개 변수
장치 정의 대화 상자에서
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 유형 | 장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다. |
이름 | IEC 61131 규격 장치 이름을 입력합니다. |
설명 | 장치에 대한 설명을 입력합니다. |
슬롯 | 장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다. |
시리즈 | 장치의 시리즈를 지정합니다. |
수정 버전 | 장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다. 부 수정의 유효 범위는 001...255입니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 정의합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치를 설치된 장치와 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
주목 :
키 지정 비활성화를 사용할 때는 주의해야 합니다. 이 옵션을 잘못 사용하면 부상, 사망, 재산 피해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. 키 지정 비활성화는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
키 지정 비활성화를 사용하는 경우 사용 중인 장치가 응용 프로그램의 기능 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 확인해야 할 책임은 전적으로 사용자가 져야 합니다. 전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오. |
연결 | 연결 유형 또는 통신 형식을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
인코더 유형 | 인코더 유형으로 HSC 또는 SSI를 사용할지 여부를 지정합니다. 선택된 인코더 유형에 따라 일부 할당 옵션을 사용할 수 없습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.