장치 정의 - 카운터 보기 매개 변수
장치 정의 대화 상자에서
카운터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
모드 | 카운터가 작동하는 모드를 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
입력 A 반전 | 표시된 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
이 매개 변수는 카운터 모드가 카운트/외부 방향, 카운트/내부 방향 또는 업/다운 펄스로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
입력 B 반전 | 표시된 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
이 매개 변수는 카운터 모드가 카운트/외부 방향, 카운트/내부 방향 또는 업/다운 펄스로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
입력 A, B 반전 | 표시된 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
이 매개 변수는 카운터 모드가 구적 X1, 구적 X2 또는 구적 X4로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
입력 Z 함수 | 표시된 입력에 대한 함수를 정의합니다.
각 카운터 함수(초기화, 저장, 로드, 보류)는 하나의 입력으로만 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 입력 Z 함수를 "초기화, 보류"로 선택하는 경우 "초기화" 및 "보류"가 포함된 옵션은 입력00 함수에 대해 선택할 수 없습니다. 입력 Z 함수에 대해 옵션을 선택하는 경우 입력00 함수는 자동으로 '사용되지 않음'으로 설정됩니다. |
입력 Z 반전 | 표시된 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
|
입력00 함수 | 표시된 입력에 대한 함수를 정의합니다.
각 카운터 함수(초기화, 저장, 로드, 보류)는 하나의 입력으로만 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 입력 Z 함수를 "초기화, 보류"로 선택하는 경우 "초기화" 및 "보류"가 포함된 옵션은 입력00 함수에 대해 선택할 수 없습니다. 입력 Z 함수에 대해 옵션을 선택하는 경우 입력00 함수는 자동으로 '사용되지 않음'으로 설정됩니다. |
입력00 반전 | 표시된 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.