카운터 보기 매개 변수
카운터
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
롤오버 | RolloverValue 출력 태그의 값을 표시합니다. 카운터가 위로 카운트하는 경우, 카운터 값이 롤오버 값 - 1에 도달하면 다음 카운트를 받을 때 롤언더 값으로 롤오버됩니다. 롤오버 태그가 1로 설정됩니다. |
롤언더 | RollunderValue 출력 태그의 값을 표시합니다. 카운터가 아래로 카운트하는 경우, 카운트가 롤언더 값에 도달하면 다음 카운트를 받을 때 롤오버 값 - 1로 롤언더됩니다. 롤언더 태그가 1로 설정됩니다. |
로드 카운트 값 | 로드 기능이 트리거될 때 카운터에 로드할 미리 설정된 카운트 수를 표시합니다. |
로드 회전 값 | 로드 함수가 트리거될 때 카운터에 로드할 미리 설정된 회전 수를 표시합니다. |
평균 계산 적용 | 평균 주파수, 펄스 너비, 가속률을 계산할 때 펄스 수 또는 기간을 기준으로 평균을 계산할지 여부를 지정합니다.
|
평균 이상으로 펄스 | 평균을 계산할 펄스 수를 정의합니다. 이 설정은 카운터 평균 계산 적용이 펄스로 설정되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
평균 계산 적용 시간 | 평균을 계산할 기간(밀리초)을 정의합니다. 이 설정은 카운터 평균 계산 적용이 시간으로 설정되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
시간 도출 값으로 재설정 적용 | 카운터가 초기화될 때 도출된 시간 값을 초기화할지 여부를 지정합니다.
|
카운터 방향 반전 | 카운터의 방향을 반전할지 여부를 지정합니다.
|
엔지니어링 단위 | 펄스의 카운트, 주파수, 가속률 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 정의합니다. 예를 들어 엔지니어링 단위가 "abc"인 경우 배율 조정된 입력 태그의 단위는 다음과 같습니다.
|
스칼라 | 엔지니어링 단위로 배율 조정된 값을 달성하기 위해 펄스에서 카운트, 주파수, 가속률 값을 곱하는 데 사용되는 값을 정의합니다. |
진단 | 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.