카운터 - 폴트/프로그램 동작 보기 매개 변수
카운터 - 폴트/프로그램 동작
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
프로그램 모드의 카운터 상태 | 컨트롤러가 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 카운터의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드 또는 금지 모드에서는 컨트롤러의 카운터가 무시되고 카운터가 다음과 같이 동작합니다.
|
프로그램 모드의 카운터 상태 사용자 정의 값 | 프로그램 모드의 카운터 상태가 사용자 정의 값으로 선택될 때 카운트하도록 설정되는 값을 정의합니다. |
프로그램 모드에서 저장된 값 초기화 | 컨트롤러가 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 저장된 값을 초기화할지 여부를 결정합니다. |
통신 폴트 모드의 카운터 상태 | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 카운터가 어떻게 되는지 결정합니다.
|
통신 폴트 모드의 카운터 상태 사용자 정의 값 | 통신 폴트 모드의 카운터 상태가 사용자 정의 값으로 선택될 때 카운트하도록 설정되는 값을 정의합니다. |
통신 폴트 모드에서 저장된 값 초기화 | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환한 후 저장된 값을 초기화할지 여부를 결정합니다. |
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 | 프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우의 출력 동작을 결정합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.