카운터 - 경보 보기 매개 변수
카운터 - 경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
펄스 너비 경보 제한 | 펄스 너비 경보가 트리거되기 전에 허용되는 최대 펄스 너비를 정의합니다. 순간 또는 평균 펄스 너비가 최대 펄스 너비를 초과할 경우 펄스 너비 경보가 트리거됩니다. |
가속률 경보 제한 | 가속률 경보가 트리거되기 전에 허용되는 최대 가속률을 정의합니다. 순간 또는 평균 가속률이 최대 가속률을 초과할 경우 가속률 경보가 트리거됩니다. 값이 0이면 경보가 비활성화됩니다. |
감속률 경보 제한 | 감속률 경보가 트리거되기 전에 허용되는 최대 감속률을 정의합니다. 순간 또는 평균 가속률이 최대 감속률보다 작으면 감속률 경보가 트리거됩니다. 값이 0이면 경보가 비활성화됩니다. |
주파수 경보 제한 | 주파수 경보가 트리거되기 전에 허용되는 주파수 제한을 정의합니다. 순간 또는 평균 주파수가 이 제한을 초과하면 주파수 경보가 트리거됩니다. |
0 주파수 경보 제한 | 제로 주파수 경보를 트리거하기 위해 주파수 또는 평균 주파수가 해당 값보다 작아야 하며, 해당 값을 표시합니다. |
0 주파수 경보 래치 | 명시적으로 언래치될 때까지 지워지지 않도록 0 주파수 경보를 래치할지 여부를 지정합니다. |
누락 펄스 경보 활성화 | 누락 펄스 경보를 사용할지 여부를 지정합니다. |
누락 펄스 경보 제한 | 누락 펄스 경보가 트리거되기 전에 연속된 펄스의 리딩 에지를 감지하는 사이에 경과되어야 하는 시간을 표시합니다. |
누락 펄스 경보 래치 | 명시적으로 언래치될 때까지 해제되지 않도록 누락 펄스 경보를 래치할지 여부를 결정합니다. |
진단 | 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.