포인트 보기 매개 변수(5034-OB8S)

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
포인트 작동 유형
포인트가 개별적으로 작동할지 아니면 연결 쌍으로 작동할지를 결정합니다.
  • 단일 - 출력을 하나의 채널로 처리합니다.
  • 이중 - 출력을 일치하는 쌍으로 처리합니다. 안전 로직은 이 두 출력을 동시에 켜짐 또는 꺼짐으로 설정합니다. 이 작업이 실패하면 모듈이 채널 폴트를 선언합니다.
포인트 모드
포인트의 모드를 정의합니다.
  • 사용 안 함 - 출력이 사용되지 않습니다.
  • 안전 - 출력은 안전 출력입니다.
  • 안전 펄스 테스트 - 출력을 안전 출력으로 사용하고 내부적으로 생성된 테스트 펄스를 사용하여 안전 출력 자체를 테스트합니다. 펄스 테스트는 24V 전원 공급 장치에 대한 단락 및 채널 간 단락을 감지합니다. 펄스 테스트는 포인트가 켜짐일 때만 발생합니다. 이 펄스의 고정된 상태는 주기적입니다.
로드 없음 진단 활성화
출력 포인트에 대해 로드 없음 진단을 활성화 또는 비활성화합니다.
활성화하면 출력이 꺼짐인 경우 로드 없음 진단이 수행됩니다.
진단
진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
출력 태그를 통해 초기화될 때까지 폴트 래치
출력 태그를 통해 초기화될 때까지 폴트 래치를 활성화 또는 비활성화합니다.
  • 비활성화됨 - 복구 가능한 채널 폴트는 다음 조건이 모두 True일 때만 해제됩니다.
    • 폴트 조건이 제거되었습니다.
    • 출력 태그의 명령 출력이 낮습니다.
    • 1초의 폴트 래치 시간이 만료되었습니다. 폴트가 과부하인 경우 복구를 시도하기 전까지 폴트 래치 시간이 10초입니다.
  • 활성화됨 - 복구 가능한 채널 폴트는 다음 조건이 모두 True일 때만 해제됩니다.
    • 폴트 조건이 제거되었습니다.
    • 출력 태그에서 ResetFault의 0에서 1로의 전환이 수신되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal