장치를 보정할 수 없음
보정 프로세스를 수행하는 동안 오류가 발생했습니다. 예상 원인은 다음과 같습니다.
- 배선 연결이 잘못되거나 없습니다. 모듈과 보정기 소스 사이의 배선 연결을 확인하십시오.
- 올바른 보정 절차를 따르지 못했습니다.
- 보정 중에 잘못된 낮음 또는 높음 기준 값이 보정기 소스에서 적용됩니다.
- 모듈과의 통신이 끊겼습니다. 모듈에 대한 네트워크 연결을 확인하십시오.
- 모듈이 보정을 위한 올바른 상태가 아닙니다. 보정 프로세스 중에 실행 모드로 전환되거나 전원을 껐다 켜지 않았는지 확인하십시오.
오류를 수정하고 다시 보정하십시오. 올바른 보정 절차와 보정기 소스 및 해당 사양에 대한 자세한 내용은 PointMax™ 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼(발행 번호 5034-UM003)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.