제한 보기 매개 변수

제한
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
높음 고정
프로세스 내에서 출력이 취할 수 있는 최댓값을 나타냅니다(범위: -1.0E11...+1.0E11). 전류 모드의 기본값은 100%입니다. 이 값은 낮음 고정 값보다 커야 합니다. 높음 제한 위의 출력이 요청될 경우 높음 제한 경보가 설정되며 출력 신호는 구성된 높음 제한에서 유지됩니다.
낮음 고정
프로세스 내에서 출력이 취할 수 있는 최솟값을 나타냅니다(범위: -1.0E11...+1.0E11). 기본값은 0입니다. 이 값은 높음 고정 값보다 작아야 합니다. 낮음 제한 아래의 출력이 요청될 경우 낮음 제한 경보가 설정되며 출력 신호는 구성된 낮음 제한에서 유지됩니다.
모든 경보 비활성화
경보가 사용되지 않을 경우 모든 경보를 사용하지 않도록 설정합니다.
고정 경보 래치
고정 경보 래치를 래치된 상태로 유지합니다. 이는 경보 조건을 오퍼레이터가 승인해야 하는 경우에 유용할 수 있습니다.
실행 모드의 램프
실행 모드 중에 출력 램핑을 활성화합니다. 실행 모드 중에 출력 변경이 최대 램프 속도로 제한됩니다.
비율 경보 래치
속도 경보 래치를 래치된 상태로 유지할 수 있습니다. 이는 경보 조건을 오퍼레이터가 승인해야 하는 경우에 유용할 수 있습니다.
프로그램 모드로 램프
프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 출력 램핑을 활성화합니다. 프로그램 값으로 전환할 때 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다.
폴트 모드 및 최종 폴트 상태로 램프
폴트 모드 또는 최종 폴트 상태로 전환할 때 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 폴트 값 또는 폴트 최종 상태로 전환할 때 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다.
램프 비율
출력이 엔지니어링 단위/초로 전환되는 것이 허용되는 최대 속도를 정의합니다. 이 값은 음수가 아닌 값이어야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal