냉 접점 채널 보기 매개 변수
냉 접점 채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
RTB CJC 사용 | RTB CJC를 사용해야 하는지 여부를 결정합니다.
중요:
이 설정은 입력 유형이 열전쌍이고, 보상 비활성화가 설정되지 않고, 원격 냉 접점 채널이 선택되지 않을 때만 적용됩니다.
|
냉 접점 채널 | 구성할 수 있는 채널 번호를 표시합니다. 채널 입력 유형이 열전쌍이고 센서 유형이 mV가 아닌 경우 냉 접점 채널xx 행이 활성화됩니다. 그렇지 않으면 이 행이 비활성화됩니다. |
보상 비활성화 | 채널에 대한 냉 접점 보상이 비활성화되었는지 여부를 결정합니다. 확인란이 선택된 경우 행의 나머지 부분이 비활성화됩니다. |
센서 오프셋 | 측정된 냉 접점 온도에 직접 추가된 오프셋입니다. 냉 접점 온도 센서 오류를 보상하는 데 사용됩니다. |
원격 냉 접점 채널 | 이 채널에 대한 원격 냉 접점 채널로 사용할 주 채널을 결정합니다.
|
진단 | 채널에 대한 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자에 액세스합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.