채널 보기 매개 변수(5034-OF4)
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
비활성화 | 채널이 비활성화되는지 여부를 결정합니다. 채널을 비활성화하여 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고, 채널 상태 표시기의 폴트 표시를 방지합니다. |
출력 유형 | 채널의 출력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
출력 범위 | 출력 유형의 출력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 출력 유형에 따라 달라집니다. |
프로그램 모드 중 출력 상태 | 컨트롤러가 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때의 채널 동작을 결정합니다.
|
통신 폴트 모드 중 출력 상태 | 통신 폴트가 발생할 때의 채널 동작을 결정합니다.
|
로드 없음 감지 활성화 | 채널에 대해 로드 없음 감지를 활성화할지 여부를 지정합니다.
중요:
이 옵션은 입력 유형이 전류인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 높음 엔지니어링에 해당합니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링에 해당합니다. |
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링의 측정 단위를 설정합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링은 높음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링은 낮음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
단위 다시 계산 | 새 배율 조정 상수를 기반으로 엔지니어링 단위로 다음 구성 매개 변수에 대해 새 값을 다시 계산합니다.
팁:
네 가지 배율 조정 매개 변수 중 하나가 변경되면 이 옵션이 활성화됩니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.