보정 보기 매개 변수
보정
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
보정 범위 | 채널에 대해 현재 구성된 값을 표시합니다. 선택한 입력 유형에 따라 값이 표시됩니다. |
보정 게인 | 장치에서 보고한 보정 게인을 표시합니다. |
보정 오프셋 | 장치에서 보고한 대로 신호 단위로 오프셋을 표시합니다. |
마지막 보정 날짜 | 채널의 마지막 보정 날짜를 표시합니다. |
보정 상태 | 보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
보정 시작 | 보정 프로세스를 시작하려면 선택합니다. 모듈이 금지되어 있거나 프로그램 모드에서 컨트롤러에 온라인으로 연결되었을 때 보정 시작이 활성화됩니다. |
출하 시 보정으로 복원 | 보정 값이 출하 시 기본값으로 복원됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.