보정 마법사 매개 변수

보정 마법사
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
보정
보정에 대한 채널을 식별합니다.
보정하려는 채널 번호에 해당하는 확인란을 선택합니다.
보정 범위
채널에 대해 현재 구성된 값을 표시합니다. 선택한 입력 유형에 따라 값이 표시됩니다.
보정 게인
모듈에서 보고한 대로 보정 게인 값을 표시합니다.
보정 오프셋
장치에서 보고한 대로 신호 단위로 오프셋을 표시합니다.
보정 상태
보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다.
그룹별로 채널 보정
여러 채널을 그룹으로 보정하려는 경우 이 확인란을 선택합니다.
한 번에 하나씩 채널 보정
채널을 한 번에 하나씩 보정하려면 이 확인란을 선택합니다.
낮음 기준
채널의 낮음 기준 신호 값을 표시합니다.
높음 기준
채널의 높음 기준 신호 값을 표시합니다.
상태
활성화된 채널에 대해 보정 중에 읽은 값을 표시합니다.
  • 정상 - 기준 신호가 허용 가능한 범위 내에 있음을 나타냅니다.
  • 오류 - 기준 신호가 허용 가능한 범위 내에 있지 않음을 나타냅니다.
상태에 오류가 표시되는 경우 오류가 있는 채널을 조사한 다음 재시도를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal